Skip to main content
Powering Impact Hero

La sostenibilità è al centro di ogni decisione importante che prendiamo.

Costruire le basi per un futuro più solido e sostenibile.

Our Vision

Mettere la resilienza al centro della sostenibilità.

Our Approach & Goal

Come Powering Impact prende vita a Rehlko.

La nostra reputazione di leadership nella sostenibilità

I clienti confidano nella capacità di Rehlko di supportare i propri obiettivi di sostenibilità.

Powering Impact Card Row Our Businesses

Hydrogen Fuel Cell

Sistema di celle a combustibile a idrogeno Power Systems

Rehlko ha collaborato con Toyota Motor North America per sviluppare e installare un sistema di generazione di energia a celle a combustibile a idrogeno presso l'ospedale Klickitat Valley Health di Goldendale, Washington.

Conscious Care

Power Systems’ Conscious Care

Il programma Conscious Care semplifica le operazioni di manutenzione utilizzando procedure più rispettose dell'ambiente che riducono significativamente il consumo di carburante e i relativi costi nel lungo termine.

HVO

Compatibilità HVO dei generatori Rehlko

Rehlko ha certificato tutti i suoi motori diesel Power Systems per l'uso di carburante sostenibile, consentendo l'uso di olio vegetale idrotrattato (HVO).

Generator icon

Innovazione della serie KD di Power Systems

Rehlko è leader del settore nell'elaborazione del primo EPD sul mercato per generatori mission-critical: la serie KD K175.

(CCHP)

Clarke Energy cogenerazione (CHP)

I sistemi CHP di Clarke Energy sono un esempio di efficienza poiché generano sia elettricità che calore da un'unica fonte di combustibile, risparmiando energia e riducendo le emissioni.

UPS

Risparmio energetico e alimentazione ininterrotta

Molti dei nostri gruppi di continuità (UPS) sono i più efficienti dal punto di vista energetico della loro categoria e possiedono la certificazione PEP Eco-passport.

Power Impact Intelligence

Power Impact Intelligence

The Rehlko Power Impact Intelligence is a strategic platform that can give data center operators direct, decision ready insight into the carbon impact of their power systems. Unlike static reports or disconnected data sources, it can deliver clear insight to support more informed infrastructure choices, including those that may reduce carbon emissions.

Soluzioni per data center di Rehlko

Decarbonization doesn't need to come at the expense of uptime.

Adattabile. Resistente. Progettato per oggi e per domani.

Extreme close up shot of a data center shelf

Creare un mondo resiliente dal punto di vista energetico per un futuro migliore.

Powering Impact guida il nostro obiettivo di favorire la resilienza. Ci concentriamo sui pilastri dell'eccellenza operativa, di prodotti e servizi resilienti e del coinvolgimento delle comunità.

IL NOSTRO APPROCCIO E OBIETTIVO

Come Powering Impact prende vita a Rehlko.

Integriamo la nostra strategia di sostenibilità su tre pilastri principali di impatto:

Powering Impact Card Row 1 Our Approach & Goal

Products & Services Icon

Prodotti e Servizi Resilienti

La nostra suite integrata di soluzioni progressivamente sostenibili consente ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Operational Excellence Icon

Eccellenza Operativa

Il nostro modello operativo prevede che il nostro personale, i nostri processi e i nostri prodotti siano sostenibili dall'interno verso l'esterno.

Engaging Community Icon

Comunità Coinvolgenti

Investiamo tempo e risorse per supportare i membri del nostro team e i luoghi che chiamano casa.

Our Goal Banner

Il nostro obiettivo:

Ridurre le emissioni assolute di Scope 1 e Scope 2 del 90% entro il 2045.

How Rehlko is working to build the foundation for a stronger, sustainable future.

Advancing data center industry with iMasons Climate Accord

Powering a lower-carbon future for digital infrastructure

Rehlko is helping shape a more sustainable data center industry through its leadership in the iMasons Climate Accord. Working alongside global partners across equipment, materials, power, and water, Rehlko is advancing practical solutions to decarbonize digital infrastructure. With leadership roles in key working groups and contributions to industry frameworks and reports, Rehlko is turning collaboration into measurable climate progress.

RAPPORTO POWERING IMPACT

Punti Salienti e Innovazione

Rehlko sta dando impulso alla propria attività per offrire resilienza energetica, affidabilità e innovazione. Supportiamo settori essenziali, aziende mission-critical e abitazioni private riducendo al minimo le interruzioni di corrente e supportando transizioni energetiche sostenibili. Il nostro portafoglio di prodotti e servizi fornisce generazione di energia di backup, supporta la rete elettrica e promuove la resilienza energetica, la continuità energetica e la risposta alla domanda per i nostri clienti industriali e residenziali.

Powering Impact Highlights Environmental Card Row

Image Description

Powering Impact in our operations

In 2025, we reduced Scope 1 and 2 emissions by 19.6%, diverted 81.2% of waste from landfill, and achieved 100% scrap metal recycling—advancing performance across our operational footprint.

Image Description

Riconoscimento e partnership continua con iMasons Climate Accord

Louis Liu, ingegnere di progetto per la sostenibilità di Rehlko, è stato nominato co-presidente del gruppo di lavoro sulle apparecchiature iMasons Climate Accord a partire dal 2025. È stato inoltre nominato iMasons Sustainability Champion 2024 e ha ricevuto il premio IM100 per il progresso della sostenibilità nel settore dei data center.

Greenhouse Gas

Annunciato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra

Nel 2025 abbiamo annunciato il nostro obiettivo di ridurre le emissioni assolute di gas serra combinate di Scope 1 e Scope 2 del 90% entro il 2045, rispetto al valore di riferimento del 2023.

Solar Panels

Pannelli solari e batterie di accumulo installate in uno stabilimento cinese

Rehlko ha installato un sistema di alimentazione solare da 2.000 kW e un sistema di accumulo a batteria da 1.600 kW presso il nostro stabilimento di Changzhou, in Cina, per generare e utilizzare energia rinnovabile in loco.

Questo è il valore di Powering Impact.

La nostra strategia Powering Impact è un percorso verso la creazione di valore a lungo termine che rende la nostra strategia aziendale principale più resiliente. Powering Impact ottimizza l'efficienza, promuove la resilienza energetica per i nostri clienti e si concentra sulle esigenze delle comunità in cui operiamo.

Image Description
Rehlko_Logo_White

Additional resources

Rehlko Powering Impact Additional Resources Card Row

Double materiality assessment

See how we identify key ESG risks and opportunities—and their impact on both our business and the world around us.

Assurance report

Key environmental, safety, and resource metrics are third-party assured, ensuring transparency and credibility in our reporting.