Skip to main content
Gros plan de baies de serveurs dans un centre de données illustrant une infrastructure énergétique fiable, la résilience énergétique et des stratégies de décarbonation favorisant la disponibilité, l’efficacité et la durabilité.

Les décisions énergétiques que les centres de données IA sont obligés de prendre

Les choix de capacité à court terme peuvent soit préserver, soit limiter de façon permanente les options de décarbonisation futures.

Energy Hub - Whitepaper - Phases Card - Image

Phases cards

L'IA dépasse le réseau

Les délais d'interconnexion, les charges instables et les attentes croissantes en matière de carbone imposent des compromis impossibles.

Energy Hub - Whitepaper - AI is outpacing - Cards Row

Alimentation électrique uniquement par réseau

Uniquement grille

Longs délais, risque externalisé

Solution d'alimentation de secours au diesel

Sauvegarde diesel exclusive

Fiable, mais bloqué en carbone

Transition énergétique structurée

Transition structurée

Rapide, flexible, en évolution

La plupart des stratégies énergétiques optimisent pour un seul instant. Pas les centres de données IA.

La rapidité vers la puissance est un facteur de durabilité

Retarder l'informatique efficace retarde à la fois l'impact économique et climatique. Le chemin structuré apporte d'abord de la fiabilité—et améliore les résultats en termes de carbone avec le temps.

Energy Hub - Whitepaper - AI Power Decision - Image

AI Power Decision

Une architecture de puissance conçue pour évoluer

Ce n’est pas un choix technologique. Une philosophie de conception au niveau du système.

Une base de fiabilité qui ne disparaît jamais.

Chaque phase augmente les capacités et réduit l'intensité carbone, souvent en se chevauchant dans la pratique, sans remplacer l'infrastructure principale.

Energy Hub - Whitepaper - TSM Graph - Image

TSM Graph

Le livre blanc complet développe ce cadre avec des mesures du carbone sur le cycle de vie, des architectures de système et des phases de transition qui se chevauchent dans des conditions réelles de réseaux et de politiques.

Meilleure performance sur les indicateurs qui comptent

L’avantage, ce n’est pas seulement le carbone, c’est le contrôle sur la performance tout au long du cycle de vie.

Energy hub - Whitepaper - Better performance across the metrics that matter - Cards Row

Arrow Down

Intensité carbone au fil du temps

Arrow Up

Fiabilité (4 à 5 neufs)

Arrow Down

Demande d'électricité pour le refroidissement

Arrow Up

Valeur à vie d'un actif

Progettato per l'incertezza delle politiche, del mercato e della rete. ...

Sur une durée de vie d’actif de 15 ans, la politique changera plusieurs fois. L’infrastructure qui peut s’adapter garde de la valeur. Les systèmes statiques, non.

Energy Hub - Transition Ready Infrastructure - Image

Transition Ready Infrastructure

Écrit par Alex Marshall

Directeur du développement commercial et marketing du groupe, Clarke Energy, une entreprise Rehlko.

Rehlko Puissance Impact Intelligence

Un cadre stratégique soutenant les décisions énergétiques prêtes pour la transition.

Energía de respaldo | Calculadora de carbono EPD

Soutenu par : le programme Conscious Care™ de Rehlko. Quantifiez l'impact carbone sur le cycle de vie des choix de secours énergétique.

Plan moyen d'une étagère de centre de données avec des lumières bleues
Plan en hauteur d'une planète la nuit avec des lumières allumées

Puissance principale | Modélisateur de décarbonation

Soutenu par : des conseils adaptés aux régions sur les stratégies énergétiques à faible émission de carbone. Modélisez des trajectoires de décarbonation progressives sans sacrifier la fiabilité.

Rehlko logo tiled pattern on light blue background

Conçois pour ce qui vient ensuite—sans attendre

Ce contenu présente des concepts de haut niveau et des résultats illustratifs basés sur des hypothèses représentatives. Il est destiné uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une orientation technique, une garantie de performance ou des recommandations spécifiques à un projet. Les résultats réels varieront en fonction des conditions du site, de la configuration du système et des exigences réglementaires.