Excelencia Operativa
Nuestro modelo operativo significa que nuestra gente, procesos y productos son sustentables de adentro hacia afuera.
La sostenibilidad es fundamental en cada decisión importante que tomamos.
Construyendo las bases para un futuro más fuerte y sostenible.
Situar la resiliencia en el centro de la sostenibilidad.
Cómo Powering Impact™ cobra vida en Rehlko.
Consultez notre rapport.
Creando un mundo resiliente energéticamente para un futuro mejor.
Impulsar el Impacto guía nuestro propósito de fomentar la resiliencia. Nos centramos en los pilares de la excelencia operativa, productos y servicios resilientes y la participación comunitaria.
The Rehlko Power Impact Intelligence is a strategic platform that can give data center operators direct, decision ready insight into the carbon impact of their power systems. Unlike static reports or disconnected data sources, it can deliver clear insight to support more informed infrastructure choices, including those that may reduce carbon emissions.
Cómo Powering Impact cobra vida en Rehlko.
Integramos nuestra estrategia de sostenibilidad en tres pilares principales de impacto:
Nuestro modelo operativo significa que nuestra gente, procesos y productos son sustentables de adentro hacia afuera.
Nuestro conjunto integrado de soluciones progresivamente sostenibles permite a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Invertimos tiempo y recursos para apoyar a los miembros de nuestro equipo y los lugares que llaman hogar.
Nuestro objetivo:
Reducir las emisiones absolutas de Scope 1 y Scope 2 en un 90% para 2045.
Nuestra reputación de liderazgo en sostenibilidad
Los clientes confían en la capacidad de Rehlko para apoyar sus propios objetivos de sostenibilidad.
Rehlko colaboró con Toyota Motor North America para desarrollar e instalar un sistema de generación de energía con pilas de combustible de hidrógeno en el hospital Klickitat Valley Health en Goldendale, Washington.
El programa Conscious Care simplifica las operaciones de mantenimiento utilizando procedimientos más amigables con el medio ambiente que reducen significativamente el uso de combustible y los costos a largo plazo.
Rehlko ha certificado todos sus motores diésel Power Systems para el uso sustentable de combustible al permitir el uso de aceite vegetal hidrotratado (HVO).
Rehlko lidera la industria en el establecimiento de una EPD pionera en el mercado para generadores de misión crítica: la Serie KD K175.
Los sistemas de cogeneración de Clarke Energy CHP ejemplifican la eficiencia al generar electricidad y calor a partir de una única fuente de combustible, ahorrando energía y reduciendo las emisiones.
Varios de nuestros sistemas de energía ininterrumpida (UPS) son los más eficientes energéticamente en su clase y cuentan con certificaciones PEP Eco-passport.
How Rehlko is building the foundation for a stronger, sustainable future.
Rehlko Powering Impact para brindar resiliencia energética, confiabilidad e innovación. Apoyamos a industrias esenciales, negocios de misión crítica y hogares, minimizando las interrupciones del suministro eléctrico y apoyando la transición energética sostenible. Nuestra cartera de productos y servicios proporciona generación de energía de respaldo, respalda la red eléctrica e impulsa la resiliencia energética, el suministro ininterrumpido de energía y la respuesta a la demanda para nuestros clientes industriales y residenciales.
Louis Liu, ingeniero de proyectos de sostenibilidad de Rehlko, fue designado copresidente del Grupo de trabajo de equipos del acuerdo climático de iMasons a partir de 2025. También fue nombrado Campeón de Sostenibilidad de iMasons 2024 y recibió el premio IM100 por promover la sostenibilidad en la industria de los centros de datos.
En Brest, Francia, Rehlko cambió todo su uso de combustible de diésel fósil convencional a HVO, lo que generó una reducción del 50% en las emisiones operativas de GEI de la planta.
En 2025, anunciamos nuestro objetivo de reducir las emisiones absolutas combinadas de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 en un 90 % para 2045, en comparación con la línea de base de 2023.
Rehlko instaló un sistema de energía solar de 2.000 kW y un almacenamiento de batería de 1.600 kW en nuestra planta de Changzhou, China, para generar y utilizar energía renovable en el sitio.
Ése es el valor de Powering Impact.
Nuestra estrategia de Powering Impact es un camino hacia la creación de valor a largo plazo que fortalece nuestra estrategia principal de negocio. Impulsar el Impacto optimiza la eficiencia, impulsa la resiliencia energética de nuestros clientes y se centra en las necesidades de las comunidades donde operamos.