Chi siamo
Da oltre 100 anni siamo leader globali nella resilienza energetica, fornendo soluzioni fondamentali per sostenere e migliorare la vita. A partire dal 1920 con il primo generatore moderno, il Kohler Automatic Power & Light, abbiamo sempre soddisfatto in modo affidabile il fabbisogno energetico mondiale pianificando al tempo stesso il futuro. Basandosi sull’eredità di Kohler Energy, Rehlko è posizionata per offrire a individui, aziende e comunità la resilienza di cui hanno bisogno per continuare a costruire insieme un futuro migliore. In Rehlko innoviamo incessantemente perché sappiamo che non offriamo solo soluzioni energetiche: stiamo creando un mondo resiliente dal punto di vista energetico per un futuro migliore.
- 19201920
L’ingresso di KOHLER nel settore dell’energia elettrica può essere fatto risalire agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale. Priva di qualunque esperienza nei generatori o nei motori, nel 1920 l’azienda sfruttò la domanda allora emergente di elettricità nelle aziende agricole, la propria esperienza nella ghisa e il proprio ingegno per produrre la rivoluzionaria “centrale elettrica” Kohler Automatic Power & Light.
1920L’ingresso di KOHLER nel settore dell’energia elettrica può essere fatto risalire agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale. Priva di qualunque esperienza nei generatori o nei motori, nel 1920 l’azienda sfruttò la domanda allora emergente di elettricità nelle aziende agricole, la propria esperienza nella ghisa e il proprio ingegno per produrre la rivoluzionaria “centrale elettrica” Kohler Automatic Power & Light.Learn more - 19291929
I generatori KOHLER affiancano l’ammiraglio Richard Byrd nella sua storica spedizione al Polo Sud. I generatori sono l’unica fonte di energia per i membri della spedizione. Al termine della missione, Byrd abbandona i generatori. Nel 1933 torna e li disseppellisce dalla neve. I generatori si mettono in moto al primo colpo: la voce si sparge rapidamente.
1929I generatori KOHLER affiancano l’ammiraglio Richard Byrd nella sua storica spedizione al Polo Sud. I generatori sono l’unica fonte di energia per i membri della spedizione. Al termine della missione, Byrd abbandona i generatori. Nel 1933 torna e li disseppellisce dalla neve. I generatori si mettono in moto al primo colpo: la voce si sparge rapidamente.Learn more - 19291929
KOHLER, assicurando l’alimentazione di fotocamere cinematografiche e apparecchiature per la registrazione del suono, è la star dietro le quinte di quasi tutti i classici hollywoodiani.
1929KOHLER, assicurando l’alimentazione di fotocamere cinematografiche e apparecchiature per la registrazione del suono, è la star dietro le quinte di quasi tutti i classici hollywoodiani.Learn more - 19311931
Gli Stati Uniti realizzano una delle opere d’ingegneria più significative al mondo: la diga di Hoover. Di notte, i generatori KOHLER alimentano le luci del cantiere, consentendo di lavorare 24 ore su 24. La diga viene completata a tempo di record.
1931Gli Stati Uniti realizzano una delle opere d’ingegneria più significative al mondo: la diga di Hoover. Di notte, i generatori KOHLER alimentano le luci del cantiere, consentendo di lavorare 24 ore su 24. La diga viene completata a tempo di record.Learn more - 19391939
L’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale comportò anche il primo ingresso di KOHLER nel settore globale dei generatori elettrici. I generatori Kohler vennero spediti alle truppe in ogni teatro di guerra, supportando sforzi bellici vitali e fungendo da baluardo al calo di forniture idrauliche. I generatori non erano solo un buon affare, ma dimostrarono la validità di una base di prodotti diversificata, una filosofia che l’azienda ha mantenuto fino ad oggi.
1939L’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale comportò anche il primo ingresso di KOHLER nel settore globale dei generatori elettrici. I generatori Kohler vennero spediti alle truppe in ogni teatro di guerra, supportando sforzi bellici vitali e fungendo da baluardo al calo di forniture idrauliche. I generatori non erano solo un buon affare, ma dimostrarono la validità di una base di prodotti diversificata, una filosofia che l’azienda ha mantenuto fino ad oggi.Learn more - 19481948
KOHLER crea i famosi motori Serie K, i primi motori a benzina autonomi per tagliaerba, applicazioni paesaggistiche, macchinari agricoli e motoslitte.
1948KOHLER crea i famosi motori Serie K, i primi motori a benzina autonomi per tagliaerba, applicazioni paesaggistiche, macchinari agricoli e motoslitte.Learn more - 19521952
Apre il Chesapeake Bay Bridge, il ponte in acciaio continuo più lungo al mondo. I generatori KOHLER alimentano i numerosi punti luce del ponte, illuminando la strada per i pendolari notturni.
1952Apre il Chesapeake Bay Bridge, il ponte in acciaio continuo più lungo al mondo. I generatori KOHLER alimentano i numerosi punti luce del ponte, illuminando la strada per i pendolari notturni.Learn more - 19661966
KOHLER produce il suo milionesimo motore.
1966KOHLER produce il suo milionesimo motore.Learn more - 19761976
La divisione Generatori di KOHLER sposta le proprie attività in una struttura di 29.700 metri quadrati nella città di Mosel (Wisconsin). Nel nuovo stabilimento, KOHLER aumenta la produzione per garantire alimentazione elettrica a un numero ancora più alto di clienti in tutto il mondo.
1976La divisione Generatori di KOHLER sposta le proprie attività in una struttura di 29.700 metri quadrati nella città di Mosel (Wisconsin). Nel nuovo stabilimento, KOHLER aumenta la produzione per garantire alimentazione elettrica a un numero ancora più alto di clienti in tutto il mondo.Learn more - 19951995
La Federal Aviation Administration si affida ai generatori KOHLER per l’alimentazione di emergenza di tutti gli aeroporti degli Stati Uniti.
1995La Federal Aviation Administration si affida ai generatori KOHLER per l’alimentazione di emergenza di tutti gli aeroporti degli Stati Uniti.Learn more - 19981998
KOHLER crea il primo motore al mondo a iniezione elettronica (EFI) per tosaerba.
1998KOHLER crea il primo motore al mondo a iniezione elettronica (EFI) per tosaerba.Learn more - 20052005
KOHLER diventa il terzo produttore mondiale di generatori con l’acquisizione della francese SDMO Industries, azienda leader mondiale nota per le gamme premium di gruppi elettrogeni.
2005KOHLER diventa il terzo produttore mondiale di generatori con l’acquisizione della francese SDMO Industries, azienda leader mondiale nota per le gamme premium di gruppi elettrogeni.Learn more - 20072007
KOHLER acquisisce Lombardini per diventare presente anche nel ramo dei motori diesel.
2007KOHLER acquisisce Lombardini per diventare presente anche nel ramo dei motori diesel.Learn more - 20082008
KOHLER acquisisce Uninterruptible Power Supplies, Ltd. (UPSL). Durante un blackout, i gruppi di continuità mantengono le strutture in funzione fino al ritorno dell’alimentazione di rete o fino a quando non subentra un generatore standby.
2008KOHLER acquisisce Uninterruptible Power Supplies, Ltd. (UPSL). Durante un blackout, i gruppi di continuità mantengono le strutture in funzione fino al ritorno dell’alimentazione di rete o fino a quando non subentra un generatore standby.Learn more - 20202020
Power Systems lancia il generatore KD Series da 4MW, che distingue KOHLER come produttore di generatori diesel più potente sul mercato.
2020Power Systems lancia il generatore KD Series da 4MW, che distingue KOHLER come produttore di generatori diesel più potente sul mercato.Learn more - 20222022
La spedizione di Robert Swan Robert Swan, OBE, è la prima persona al mondo ad aver calcato il suolo al Polo Nord e al Polo Sud. KOHLER è orgogliosa di aver fornito l’energia necessaria questo epico viaggio in Antartide con risorse pulite.
2022La spedizione di Robert Swan Robert Swan, OBE, è la prima persona al mondo ad aver calcato il suolo al Polo Nord e al Polo Sud. KOHLER è orgogliosa di aver fornito l’energia necessaria questo epico viaggio in Antartide con risorse pulite.Learn more - 20232023
Kohler Power diventa Kohler Energy. Al di là del cambio di nome, questa evoluzione rafforza l’attenzione di KOHLER verso la creazione di una base per un futuro più forte e sostenibile, in linea con una strategia che si propone di realizzare la resilienza energetica per abitazioni, aziende e comunità in tutto il mondo.
2023Kohler Power diventa Kohler Energy. Al di là del cambio di nome, questa evoluzione rafforza l’attenzione di KOHLER verso la creazione di una base per un futuro più forte e sostenibile, in linea con una strategia che si propone di realizzare la resilienza energetica per abitazioni, aziende e comunità in tutto il mondo.Learn more - 20242024
Kohler Energy becomes Rehlko, an independent business with a clear purpose and renewed vision.
2024Kohler Energy becomes Rehlko, an independent business with a clear purpose and renewed vision.Learn more