Skip to main content
Three houses on a suburban street at night, all illuminated while the rest of the neighborhood is dark.

Energia domestica

Sii sicuro che la tua casa non perderà mai corrente con un generatore KOHLER.

Forniamo alle case generatori affidabili e potenti che rispondono alle esigenze energetiche in evoluzione, indipendentemente dal tempo, così la vita quotidiana può continuare senza interruzioni.

Un generatore di corrente domestico installato all'esterno di un'abitazione, in un'ambientazione notturna con una parete rivestita in legno e un vialetto in legno.

Mantieni la tua energia anche quando va via la corrente.

I nostri generatori di livello commerciale sono progettati per sopportare richieste di energia che superano di gran lunga i bisogni tipici di una casa, quindi non dovrai mai preoccuparti di dove proviene la tua energia.

Integrarsi o distinguersi

In esclusiva da KOHLER Generators, puoi coordinare il tuo generatore con la tua casa o distinguerti dalla massa.

Generatore residenziale progettato per integrarsi con l’abitazione garantendo energia di riserva affidabile.

Energy Hub: 3 Cards Row

Sistemi energetici industriali

Mantieni i sistemi mission-critical in movimento con una soluzione di backup completa.

Tecnologie per i gruppi di trasmissione

Sviluppare il nostro retaggio, per guardare al futuro.

Innovazioni per l’energia pulita

Insieme possiamo aumentare la nostra resilienza e ridurre il nostro impatto sul pianeta.