Skip to main content
Powering Impact Hero

La sostenibilità è al centro di ogni decisione importante che prendiamo.

Costruire le basi per un futuro più solido e sostenibile.

Creare un mondo resiliente dal punto di vista energetico per un futuro migliore

Powering Impact guida il nostro obiettivo di favorire la resilienza. Ci concentriamo sui pilastri dell'eccellenza operativa, di prodotti e servizi resilienti e del coinvolgimento delle comunità.

IL NOSTRO APPROCCIO E OBIETTIVO

Come Powering Impact prende vita a Rehlko.

Integriamo la nostra strategia di sostenibilità su tre pilastri principali di impatto:

Eccellenza Operativa

Il nostro modello operativo prevede che il nostro personale, i nostri processi e i nostri prodotti siano sostenibili dall'interno verso l'esterno.

Prodotti e Servizi Resilienti

La nostra suite integrata di soluzioni progressivamente sostenibili consente ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Comunità Coinvolgenti

Investiamo tempo e risorse per supportare i membri del nostro team e i luoghi che chiamano casa.

Our Goal Banner

Il nostro obiettivo: ridurre le emissioni assolute di Scope 1 e Scope 2 del 90% entro il 2045.

La nostra reputazione di leadership nella sostenibilità

I clienti confidano nella capacità di Rehlko di supportare i propri obiettivi di sostenibilità.

Sistema di celle a combustibile a idrogeno Power Systems

Rehlko ha collaborato con Toyota Motor North America per sviluppare e installare un sistema di generazione di energia a celle a combustibile a idrogeno presso l'ospedale Klickitat Valley Health di Goldendale, Washington.

Clarke Energy cogenerazione (CHP)

I sistemi CHP di Clarke Energy sono un esempio di efficienza poiché generano sia elettricità che calore da un'unica fonte di combustibile, risparmiando energia e riducendo le emissioni.

Innovazione della serie KD di Power Systems

Rehlko è leader del settore nell'elaborazione del primo EPD sul mercato per generatori mission-critical: la serie KD K175.

Risparmio energetico e alimentazione ininterrotta

Molti dei nostri gruppi di continuità (UPS) sono i più efficienti dal punto di vista energetico della loro categoria e possiedono la certificazione PEP Eco-passport.

Power Systems’ Conscious Care

Il programma Conscious Care semplifica le operazioni di manutenzione utilizzando procedure più rispettose dell'ambiente che riducono significativamente il consumo di carburante e i relativi costi nel lungo termine.

Compatibilità HVO dei generatori Rehlko

Rehlko ha certificato tutti i suoi motori diesel Power Systems per l'uso di carburante sostenibile, consentendo l'uso di olio vegetale idrotrattato (HVO).

How Rehlko is building the foundation for a stronger, sustainable future.

RAPPORTO POWERING IMPACT

Punti Salienti e Innovazione

Rehlko sta dando impulso alla propria attività per offrire resilienza energetica, affidabilità e innovazione. Supportiamo settori essenziali, aziende mission-critical e abitazioni private riducendo al minimo le interruzioni di corrente e supportando transizioni energetiche sostenibili. Il nostro portafoglio di prodotti e servizi fornisce generazione di energia di backup, supporta la rete elettrica e promuove la resilienza energetica, la continuità energetica e la risposta alla domanda per i nostri clienti industriali e residenziali.

Ambientale
Sociale
Governo

Riconoscimento e partnership continua con iMasons Climate Accord

Louis Liu, ingegnere di progetto per la sostenibilità di Rehlko, è stato nominato co-presidente del gruppo di lavoro sulle apparecchiature iMasons Climate Accord a partire dal 2025. È stato inoltre nominato iMasons Sustainability Champion 2024 e ha ricevuto il premio IM100 per il progresso della sostenibilità nel settore dei data center.

Sito produttivo di Brest convertito al carburante HVO a basse emissioni di carbonio

A Brest, in Francia, Rehlko ha convertito tutto il suo utilizzo di carburante dal diesel fossile convenzionale all'HVO, riducendo del 50% le emissioni di gas serra operative dello stabilimento.

Annunciato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra

Nel 2025 abbiamo annunciato il nostro obiettivo di ridurre le emissioni assolute di gas serra combinate di Scope 1 e Scope 2 del 90% entro il 2045, rispetto al valore di riferimento del 2023.

Pannelli solari e batterie di accumulo installate in uno stabilimento cinese

Rehlko ha installato un sistema di alimentazione solare da 2.000 kW e un sistema di accumulo a batteria da 1.600 kW presso il nostro stabilimento di Changzhou, in Cina, per generare e utilizzare energia rinnovabile in loco.

Questo è il valore di Powering Impact.

La nostra strategia Powering Impact è un percorso verso la creazione di valore a lungo termine che rende la nostra strategia aziendale principale più resiliente. Powering Impact ottimizza l'efficienza, promuove la resilienza energetica per i nostri clienti e si concentra sulle esigenze delle comunità in cui operiamo.

Image Description
Rehlko_Logo_White